This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11302:能否将输入电压增大到690V?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11302, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895464/pmp11302-can-the-input-voltage-be-increased-to-690v

器件型号:PMP11302
主题中讨论的其他器件: UCC28881

您好!

此参考设计 PMP11302声称可在 166VAC 至528VAC 的电压范围内运行。 我想知道、通过进行适当的调整、我是否可以将最大电压提高到690V 三相。  UCC28881是否仍然可靠工作?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    我可以在原理图中看到900Vdc 的限制、
    这会产生640Vac。

    此致、Bernd