请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00653 您好!
您能帮助我在此原理图 (tidrl18.pdf P4)中解释反向保护原理吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能帮助我在此原理图 (tidrl18.pdf P4)中解释反向保护原理吗?
谢谢。
你好,Scarecrow
反向保护可防止12V 电池反向连接。 如果通过反向连接使 Q8的源极变为负极、则任何电流都无法流回功率级(通过 L3)。 这是自动的-例如、即使电路的其余部分尚未上电、它也会运行。 ORing_CTR 信号用于导通 FET 的通道(Q8等)、以便它们能够将电流从漏极传递到源极。
2恐怕我不知道同步信号的作用,但我已将这个主题分配给了一位同事,他应该能够提供帮助。
此致
Colin