This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:TIDA-00653的双向固件原理图

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895364/tida-00653-schematic-of-bi-directional-firmware-for-tida-00653

器件型号:TIDA-00653

您好!

您能帮助我在此原理图 (tidrl18.pdf P4)中解释反向保护原理吗?

            

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (__LW_AT__2)此电路的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scarecrow

    反向保护可防止12V 电池反向连接。 如果通过反向连接使 Q8的源极变为负极、则任何电流都无法流回功率级(通过 L3)。 这是自动的-例如、即使电路的其余部分尚未上电、它也会运行。 ORing_CTR 信号用于导通 FET 的通道(Q8等)、以便它们能够将电流从漏极传递到源极。

    2恐怕我不知道同步信号的作用,但我已将这个主题分配给了一位同事,他应该能够提供帮助。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarecrow、

    SYNC 信号用于检测转换模式开关的负电感器电流。 固件中介绍了该实现。  

    此致、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道。

    谢谢!