This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:DCM 或 CCM

Guru**** 2820805 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895358/pmp7760-dcm-or-ccm

器件型号:PMP7760

您好!

在 PMP7760设计中、我可以使用 DCM 模式吗?  

我的设计具有12-700VDC 的输入电压以及1A 和9W 的输出电流

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    PMP7760在较低的负载电流和较高的输入电压下以 DCM 运行。

    它在更高的负载电流和更低的输入电压下以 CCM 模式运行。

    使用此设计、您将超过12V 输入时的最大占空比运行。 在这种情况下、您需要重新设计功率级、主要是变压器匝数比、然后查看功率组件应力和损耗

    请将 PMP7760与 PMP20745进行比较、以了解控制电路的变化。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务