This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25018, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894975/tida-01093-power-supply

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:LM25018

您好、香榭丽舍

您能否解释一下电源在此设计上的工作原理? 我看到 LM25018位于 BAT+和 GND_B 之间、但我们如何确保电压限制为<48V。

此外、如果我们将电池堆叠到~400V、会产生什么影响、我会对此感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    请参阅 TIDA-01093设计指南 https://www.ti.com/lit/ug/tiduc43a/tiduc43a.pdf 第2.5节和图10。  Q21会降低大部分电池电压、从而为 LM25018的开关提供可能为12V 至18V 的电压。  这会从堆栈顶部获取功率、同时限制到稳压器的电压。

    当电压适合可用的 FET 时、该机制起作用。  在更高的电压下、您可能需要一种不同的技术。

    在更高的电压下、您可能需要使用隔离器、而不是简单的电流控制开关来在不同 IC 之间移动信号。  您可能还需要不同的主电源开关系统。