请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01580 工具/软件:WEBENCH设计工具
你好。 感谢您的 CAD 设计文件。 顺便说一下、我想接收 TIDA-01580封装文件。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好。 感谢您的 CAD 设计文件。 顺便说一下、我想接收 TIDA-01580封装文件。 谢谢你。
您好!
按封装尺寸、您希望获得什么? 封装通常用于 IC、而不是电路板。
对于 TIDA-01580,可以在 http://www.ti.com/tool/TIDA-01580 上找到层图、光绘文件和汇编文件。
此致、
Sanjay R. Pithadia