This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01580:TIDA-01580封装文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894518/webench-tools-tida-01580-tida-01580-footprint-file

器件型号:TIDA-01580

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、非常感谢您的 CAD 设计文件。顺便说一下、我想获取 TIDA-01580封装文件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按封装尺寸、您希望获得什么? 封装通常用于 IC、而不是电路板。

    对于 TIDA-01580,可以在 http://www.ti.com/tool/TIDA-01580 上找到层图、光绘文件和汇编文件。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia