This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:模拟 IC "DS75175BM"

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786, THVD1500, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894054/webench-tools-simulate-ic-ds75175bm

主题中讨论的其他器件:SN65HVD1786、 THVD1500、 THVD1550

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好。
我想使用 TINA_TI 工具来模拟 DS75176BM IC。
但是、已超过相应的 IC。

也许您可以推荐 与上述 IC 相同的模型和 Spice 模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不知道为 DS75176B 开发的任何 SPICE 模型。  最接近的可用模型是 SN65HVD1786、它也是一款符合 RS-485标准的收发器:

    https://www.ti.com/product/SN65HVD1786/toolssoftware

    我们还为大多数较新的收发器器件提供了 IBIS 模型。  您可能希望在新设计中考虑采用 THVD1500或 THVD1550等较新的 P2P 器件、而不是传统的 DS75176B。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    很多帮助。

    对此,

    Hokyung