This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20850:PMP20850 - Vin 范围、规格和测试结果

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894503/pmp20850-pmp20850---vin-range-at-spec-and-test-result

器件型号:PMP20850

大家好、

此 TI 设计的输入电压规格可实现-72V ~-36V、但测试结果显示为36V、48V 和72V。

我是否知道如何设置测试环境以阐明我们的-48V 功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    该设计本身是一款面向电信应用的隔离式有源钳位正向转换器;
    所以(-)只是一个定义问题。 这些-48V 与 以前的开关技术有关。

    此致、Bernd