This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61175-Q1:TINA-TI、无限"重新构建库?"问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1, TINA-TI, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894365/webench-tools-tps61175-q1-tina-ti-endless-re-build-the-library-question

器件型号:TPS61175-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试在 TINA-TI 中添加 TPS61175-Q1 TINA-TI 均值 Spice 模型。

我将 TLD、LIB、TSM 文件复制到"c:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\SPICELIB\"文件夹中。

然后、我重新启动了该工具、并说"是"以重建库。

但我看到了一个无休止的问题:

"所选的微控制器不存在于库索引中。

需要重建库。

重新构建库?"

然后我尝试了以下命令:Tools - Re-read symbol database、Tools - Re-compile library、Tools - Re-build library。

没有影响。

我只能使用"插入-宏..."模型 命令。

我还尝试使用 LM5022 TINA-TI 模型。 相同的结果。

如何将模型添加到 TINA-TI 内部库?