This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:我是否知道 LLC 谐振转换线 AWG 编号以及是否可以将 UCC24624更改为 UCC24612

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894446/tida-010081-can-i-knows-the-llc-resonant-transforms-wires-awg-number-and-can-i-change-the-ucc24624-to-ucc24612

器件型号:TIDA-010081
主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC24624

我知道 LLC 谐振转换电线 AWG 编号或电线直径吗?  

我能否将 UCC24624更改为 UCC24612

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 请咨询变压器供应商了解详细信息。 您可以使用 UCC24612替换 UCC24624。