This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5180DESIGN-CALC:LM5180

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894127/webench-tools-lm5180design-calc-lm5180

器件型号:LM5180DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

这与 LM5180电源有关。

输入电压:12-15V

输出电压:15V

输出电流:0.2A。

1) 1)我已经根据 LM5180数据表中提供的公式计算了电阻器和电容器值。 使用此值时、我尝试仿真电路、但预期输出不会出现(使用 RM 磁芯变压器)。 在 FFM 模式下运行。

 2) 2)在 WEBENCH 电源设计器中、我们得到了一些具有相同输入和输出电压的原理图。 但是、根据要求、电阻器值(反馈)和一些其他电阻器值与数据表表格式中的计算结果不匹配。 请查看并解决此问题。

附加文件供参考。 预测早期回复。

e2e.ti.com/.../LM5180_2D00_Q1_5F00_1_5F00_6_2D00_27_2D00_19-_2800_1_2900_-30-march_5F00_-with-my-tf-_2D00_-autosave-20_2D00_03_2D00_31-15_5F00_52.TSCe2e.ti.com/.../example-lm5180-_2D00_-autosave-20_2D00_04_2D00_03-12_5F00_33.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第二个名为"example_lm5180..."的文件中、 从 SW 到 VIN 需要有一个二极管来回路该变压器电流。

    齐纳二极管并非总是必需的、但 DF 二极管是必需的。

    EN 电阻器布置也不正确。 WEBENCH 是否为您提供了此功能?

    FB 电阻器和匝数比用于设置输出电压。 对于1:1变压器、两个 FB 电阻器相似(154kΩ Ω 和157kΩ Ω)。  

    它与标准值选择相关。

    请发布完整 的 LM5180DESIGN-CALC 文件。

    -奥兰多