This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS562201:使用4.5V 输入生成3V3

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894166/webench-tools-tps562201-generate-3v3-using-the-4-5v-input

器件型号:TPS562201

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我们希望使用 TPS562201使用4V5生成3V3。

根据输出电压转换公式、Vin = Vout /0.75、最小输入电压为4.5V。 我们可以使用4V5电压生成3V3。

但是、根据 WEBENCH 工具、所需的最小输入电压为4V9电压。

这是开关还是工具的限制? 请确认。

此致、

Kiran Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    是在给定条件下、器件超出了75%的最大占空比。  

    要计算占空比、您还需要考虑其他压降(开关上的压降、死区时间效应)、以及所有组件都不是理想的。

    因此 Vout=3.3V 所需的最小输入电压为4.9V。

    谢谢、此致、

    阿图尔