This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61495-Q1:何时提供模拟以及我必须使用哪种工具?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/893840/webench-tools-lm61495-q1-when-does-simulation-is-available-and-which-tool-i-have-to-use

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

目前 、TI 网站上没有提供仿真信息、或者我找不到任何仿真信息。 我何时可以从仿真开始? 在 WebBench 中、器件当前不可用。 我应该也使用 TINA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    LM61495是新器件、TI 网站上仍未提供仿真模型。

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、我将在内部查看以获得进一步支持。

    B R

    Andy