This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3410XSDSEPEV:LM3410XSD

Guru**** 2920050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967671/webench-tools-lm3410xsdsepev-lm3410xsd

器件型号:LM3410XSDSEPEV
主题中讨论的其他器件:LM3410

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

请帮帮我、我购买了您的 EVB LM3410XSD 、以便在我的圆圈中实现该解决方案。

我对 EVB 进行了多次调整、 我组装了两个我的 LED - Omron、GW CSHPM1.PM-LSLU-XX51-1

断开 R2 (在最终设计中、我将在 MCU 中使用内部下拉电阻器)。

我的问题是、将 DIMM (黄色导线)引脚连接到 GND (黑色导线) 后、LED 仍然亮起(弱、但仍然亮起)。问题出在哪里?

当我将 DIMM (Yelow 导线)引脚连接到 VCC (红线)时,LED 指示灯亮起,并且需要电源,这是可以的。

请告知、Mike 有什么问题?

谢谢你

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我已将您的查询移至升压 LED 论坛。 它被错误地发布在 Webench 中。 请注意、由于假日季对您的查询的回复可能会延迟。

    此致、

    Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    您能否使用示波器查看引脚6?  您还可以使用示波器测量引脚4吗?  接地线拉低的时间有多长?  如果这是升压、我可以理解 LED 为什么会这样做、但 SEPIC 不应该这么做。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我知道问题是什么、但我可以解释他的行为是这样的。

    当 Vin = 5V 时、LED 亮起且 I_INPUT = 48mA。

    当 Vin = 3.8V 时、LED 关闭且 I_INPUT = 3.5uA。

    请在随附的文档中查找范围图。 (对于该测试、我使用了外部电源)

    如果 Vin=5V、PIN6 (SW)=~5.4V

    如果 Vin=3.8V、PIN6 (SW)=~3.7V

    VFB、引脚4在输入电压为5V 且3.8V =~0V 时。

    在所有这些测量期间、引脚 DIM 始终连接到 GND。

    -->在开发的第一阶段,使用 EVB- LM3410XSEPIC 并将其连接到 NUCLEO (MCU),且仅提供 VIN-5V 电压。

    在最终配置中、Vin 将连接3.8V、如下面的架构所示。

    这是我的圈:

    问题:

    为什么存在这种情况- Vin-3.8V LED 指示灯不亮、Vin-5V 指示灯亮起?

    根据数据表 LM3410、输入电压可为2.7-5.5V。

    2.为什么在 VIN-3.8V 和引脚 DIM 下、IQ=I_INPUT = 3.5uA 而不是80nA? 要获得80nA、我需要做什么?

    谢谢你

    Ilyae2e.ti.com/.../PIN.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    您的初始帖子引用了 SEPIC 设计、您最新帖子中的原理图是一个改进。  升压转换器的输出不能为零伏、它将是低于输入电压最小值的二极管压降。  如果 LED 灯串电压接近 Vin、这将导致 LED 亮起。  您有两个 LED、LED 灯串电压对于5V 输入来说太低。  LM3410未运行(如示波器图片中所示)。

    如果您从电路板上移除 LM3410、其运行方式将相同。  VIN 流经电感器(直流短路)、然后通过二极管到达 LED 灯串。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很遗憾、我不清楚您的答案、抱歉。 我想从专业人员那里学习、请帮我。 我想深入了解我的问题。 我在您的回答中添加了注释:

    您的初始帖子引用了 SEPIC 设计、您最新帖子中的原理图是一个改进。  升压转换器的输出不能为零伏、它将是低于输入电压最小值的二极管压降。

    Ilya -您想说 AN-1775 LM3410X SEPIC 6引脚 LLP 演示板、设计为不用作升压转换器吗?
    "转换器不能使输出为零伏"是什么意思?您想说、我设计为升压和输出电压的设计应该比输入电压高?
    遗憾的是、我没有找到 LM3410的 V 压降是多少? 如果我的最小输出电压为5.7V (两个 LED 为2.85V)、那么最大输入电压可用于正确工作吗?

    如果 LED 灯串电压接近 Vin、这将导致 LED 亮起。  您有两个 LED、LED 灯串电压对于5V 输入来说太低。  LM3410未运行(如示波器图片中所示)。

    Ilya -意思是"LM3410未运行(如示波器图片中所示)"。 ?
    以便组件正常工作? 我的输入要求是什么、我有两个 LED、Vled=2.85V。
    为什么在 VIN-3.8V 和引脚 DIM=0、Iq=I_INPUT = 3.5uA 而不是80nA 下? 要获得80nA、我需要做什么?

    如果您从 电路板上移除 LM3410、其运行方式将相同。  VIN 流经电感器(直流短路)、然后通过二极管到达 LED 灯串。

    Ilya -您之所以写下该注释、是因为如果 Vin =5V 且 Vled 下降5.7V (2.58v+2.85v)、这意味着升压将不起作用、Vin 将通过电感器(直流短路)?

    此致

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    "Ilya -您想说 AN-1775 LM3410X SEPIC 6引脚 LLP 演示板、设计为不起升压作用?"  它不能用作升压转换器。  如果开关节点未切换、则 LED 无法使用 SEPIC 亮起、您的示波器图片显示开关节点未切换、如果 LED 亮起、则无法作为 SEPIC 转换器、因为假设 Vin 为直流电压、输出被 C3阻止。

    "Ilya -意思是"LM3410 未运行(如示波器图片中所示)。" ?"  您是否看到开关节点在上升和下降?  它是直流电、因此 LM3410未运行。  如果你拉高 DIM、你会看到它运行。  (如果您查看开关节点)

    "Ilya -您写下该注释、因为如果 Vin =5V 且 Vled 压降为5.7V (2.58v+2.85v)、这意味着升压将不起作用、Vin 将通过电感器(直流短路)、 我将查看 VSW 和 Vin、 如果 LM3410未运行、则 VSW 不能高于 Vin。  如果 Vsw 未切换、输入电压将通过电感器和升压二极管到达 LED 负载。

    Vled = 2.85V (在其额定电流下)较低电流下的 Vled 将较低。  这就是您可能看到 LED 以3.8V (3.5uA)的电压发光的原因、在5V 时、LED 以48mA 的电流发光的原因。  如果您使用三个 LED、可能会少一些。

    我不知道您的测试使用什么、是 SEPIC 还是升压? 原理图显示了升压、电路板似乎是 SEPIC。  您似乎正在使用升压。  指示灯亮起、并且开关节点未切换。  如果您看一下升压、输入会通过电感器到达升压二极管并到达 LED。  可以移除 LM3410、LED 仍将施加电压。  在升压中、输出电压需要高于输入电压才能正常工作。

    另请查看 LED 数据表、其中将显示 VF 与电流的关系图。  这也可以通过实验室电源来实现(限制电流以防止 LED 损坏)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    首先感谢您的参与!!!

    对 AN-1775 LM3410X SEPIC 进行了细微的澄清、我进行了调整并将其作为我的架构-工作方式与升压类似。

    我使用 LM3410创建了升压转换器、因为我正在寻找能够为我提供400mA-700mA 恒定电流的 LED 驱动器(这正是我所需要的)。 我采用升压、因为我计算出 Vin 3.8V 和 Vled 压降5.7V (2.58v+2.85v)或三个 Vled 压降7.74V (2.58v+2.85v+2.58v)。 这就是升压的原因。 我的设计可能不正确、请解释一下。
    我可能不明白如何向 LED 提供恒定电流、我需要找到其他解决方案。
    为了了解 LED 驱动器的工作原理、还有其他问题。 LED 驱动器(LM3410)的输出电压是否对我无关紧要?
    对于我来说、能够为 LED 驱动器提供 LED 驱动器的恒定电流很重要?
    为了增加输出功率和提供高输出功率、我是否需要电源占空比来调节引脚亮度? 因为我知道-如果我将 DIM 引脚常数"0"、LM3410将根据 R96 (RFB)提供恒定电流。 看起来我不理解 LM3410的工作原理、抱歉、请告知

    此致

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    SEPIC 设计和升压设计均可提供恒定电流。  输出电压由负载决定。  升压适用于高于输入电压的 LED 灯串电压。  SEPIC 的输出电压可以高于或低于输入电压。  如果您使用两个正向电压为2.58V 的 LED、并且在禁用时希望电流为零、则可能需要 SEPIC。  如果您查看 LED 数据表、您可以看到 LED 电压与电流间的关系、则在电流较低时、LED 两端的电压将会较低(这就是您看到 LED 亮起且输入电流高于待机电流的原因)。

    尝试使用具有三个或四个 LED 的升压转换器。  尽管在较高的输入电压下仍可能会发光、但它在升压电路中会更好地工作。  这将向您展示两个 LED 的情况。  如果您需要两个 LED、则可能必须使用 SEPIC 设计。

    如果 DIM 为低电平、则会禁用输出(但是、如果负载电压过低、升压转换器仍可以通过电感器和二极管将电流从 Vin 馈入负载)。  如果 DIM 为高电平、它将提供由 R96值确定的最大电流。  如果施加 PWM、它将从最大值降低平均电流。  它仅在 DIM 为高电平时提供最大电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    我能理解什么 -如果我需要80nA 的低功耗便秘、我需要使用 SEPIC? 但实际上、升压和 SEPIC 电流 将通过电感器和二极管从 Vin 向负载馈送电流。

    如果我的 Vin=3.8V 且我使用了两个 LED、它将为我提供5.7V (2.58v+2.85v)的 Vled 压降、这是否不足以实现升压性能?

    Vin 和 Vout=Vled 之间的差值应该是多少、才能得到非常低的消耗。 我现在不该怎么做才能获得 80nA 的升压转换器?

    谢谢你

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    "我能理解什么 -如果我需要80nA 的低功耗便秘、我需要使用 SEPIC? 但实际上、升压和 SEPIC 电流 将通过电感器和二极管从 Vin 向负载馈送电流。"  否、SEPIC 不会通过电感器和二极管将输入馈入输出、而是被电容器阻止(查看 SEPIC EVM 的原理图)。  这就是 SEPIC 转换器上的 Vout 可能低于 Vin 的原因。

    "如果我的 Vin=3.8V 且我使用了两个 LED、它将为我提供5.7V (2.58v+2.85v)的 Vled 压降、那么这是否不足以提供升压性能的高电压?"  我将再次重申这一点。  您的 LED 负载不是固定电压、它将随电流和温度的变化而变化。  查看 LED 数据表、它将显示 VF 与 LED 电流的关系。  您还可以使用实验室电源、方法是向两个 LED 施加电压并读取电流。

    "为了获得极低的消耗、Vin 和 Vout=Vled 之间应该有什么增量。 我现在不该怎么做才能获得 80nA 的升压转换器?"  您必须查看 LED 数据表、以确定在零电流下 LED 的 Vf 是多少。  请注意、LM3410是电流输出而非电压、电压由连接的负载决定。  如果是 LED、它将随电流和温度的变化而变化。

    您使用的 LED 的器件型号和制造商是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    很抱歉、答案很简单。

    我的 LED p/n:GW CSHPM1.PM-LSLU-XX51-1

    我能不能像 SEPIC 那样添加2.2μF μ F、25V 的直流块电容器来阻断泄漏电流?

    或者、为了使用原理图获取80nA 的升压电流、我需要做什么?

    谢谢你

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    Irwin 本周已下班、但我们的一位同事将在24小时内帮助您解决这一问题。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    您可以在该位置放置一个电容器、但也需要一个电感器。  这是 Sepic EVM 的原理图。  您必须仔细查看 SEPIC 的设计公式、它们将不同于升压转换器。   

    我只需订购 SEPIC EVM。  这将更加简单、布局也将正确完成。

      

    -弗朗西斯·胡德