This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00378:PM 2.5传感器设计

Guru**** 2898500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/964331/tida-00378-pm-2-5-sensor-design

器件型号:TIDA-00378

您好!

我使用在线提供的 pdf 作为指南构建了 PM2.5/PM10模拟前端传感器。 我完成了器件的组装、但我没有得到合理的输出。 当我将物体放置在感应区域内时、信号没有明显变化。 我想知道、对于传感器输出的故障排除、我是否会获得一些帮助、以确定我在组装过程中可能发生错误的位置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    是的、我们可以尝试帮助解决问题。  也许我们可以从查看您的原理图开始?  或者、它是否与我们参考资料中发布的内容完全匹配?  您将什么用作光室?  ADC 呢?  您是否能够在提高粒子密度时验证 ADC 读数是否变化?  如果不是这样、我们也许可以仔细研究模拟前端(跨阻放大器和滤波器/增益级)。  如果 ADC 代码与预期相符、则问题可能更多发生在软件/算法方面。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 原理图与首选项中提供的原理图完全相同。 该室是旧的 Sharp GP2Y 传感器室。

    实际上、如果我增加粒子密度、我不会看到任何显著的差异和任何图案。  

    我使用 Arduino Uno 板连接传感器。  

    请告诉我、如果您发现任何错误、我可以分享算法。

    谢谢、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出现了拼写错误! 其参考(非首选项)

    -Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti、

    您看到 ADC 的输出是什么-它是恒定代码还是在小代码范围内看到从采样到采样的一些噪声?  您的基准电压是多少?ADC 报告的满量程百分比是多少?

    是否确定红外 LED 亮起?  为此、J1引脚3必须为高电平。  如果是、您也许可以通过 R15增加照明、然后强制使用高浓度的大颗粒?  因此、您应该会看到某种输出。  在本例中、如果 ADC 仍然没有发出任何高于噪声水平的脉冲、则您可能需要在示波器上仔细检查其输入、以查看是否存在信号。  如果模拟输入看起来正常、则您将了解如何调试 ADC 配置和固件的其余部分。  如果模拟输出不执行任何操作、则您的硬件可能存在一些更根本的问题、您可能需要仔细检查信号链的各个部分并验证连接。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    样本数据如下所示:

    15:39:06.356 -> 283.00
    15:39:07.364 -> 242.00
    15:39:08.365 -> 264.00
    15:39:09.381 -> 267.00
    15:39:10.389 -> 236.00
    15:39:11.394 -> 272.00
    15:39:12.394 -> 254.00
    15:39:13.402 -> 251.00
    15:39:14.433 -> 307.00
    15:39:15.440 -> 260.00
    15:39:16.440 -> 263.00
    15:39:17.471 -> 265.00
    15:39:18.463 -> 22.00
    15:39:19.471 -> 181.00
    15:39:20.504 -> 181.00
    15:39:21.512 -> 203.00
    15:39:22.504 -> 228.00
    15:39:23.522 -> 263.00
    15:39:24.522 -> 277.00
    15:39:25.553 -> 261.00
    15:39:26.562 -> 302.00
    15:39:27.554 -> 334.00
    15:39:28.594 -> 327.00
    15:39:29.586 -> 339.00
    15:39:30.619 -> 328.00
    15:39:31.610 -> 281.00
    15:39:32.608 -> 306.00
    15:39:33.640 -> 289.00
    15:39:34.637 -> 243.00
    15:39:35.671 -> 427.00
    15:39:36.679 -> 127.00
    15:39:37.672 -> 176.00
    15:39:38.671 -> 270.00
    15:39:39.687 -> 116.00
    15:39:40.717 -> 32.00
    15:39:41.718 -> 171.00
    15:39:42.725 -> 214.00
    15:39:43.742 -> 224.00
    15:39:44.749 -> 245.00
    15:39:45.780 -> 254.00
    15:39:46.779 -> 284.00
    15:39:47.787 -> 159.00
    15:39:48.781 -> 188.00

    (突出显示的是当我通过高浓度颗粒时的一个)

    使用的基准电压为5V。即使我在 R15中进行更改、我也看不到任何显著的差异。 我找不到 J1引脚3。

    谢谢、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    从时间戳来看、您可能每秒采样一次-这是正确的吗?  如果是、您可以尝试更快的采样吗?  这很有用、因为脉冲的持续时间可能相当短。  例如、该参考设计每1ms 对 AFE 进行一次采样、并计算8样本移动平均值、以降低噪声。

    引脚3是 J1连接器的中间引脚。  它通过 R18连接到 Q1 (用于启用 LED 的 NPN)。  此网应驱动为高电平、以确保 LED 亮起。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 我看到我们每次都需要保持 LED 亮起、许多在线资源都显示了方波脉冲。

    根据您的建议、我将延迟时间设置为1ms。 (是的、最初我每秒采样一次)

    我已附上我使用的代码、请查看。

    int analogPin = A0;
    INT LEed = 7;


    float Vout_analog= 0;

    void setup(){
    Serial.begin(9600);
    引脚模式(LED、输出);

    void loop()


    digitalWrite (led、high);//步骤1:打开源代码
    delayMicroseconds (1000);//步骤2:等待1000 us
    VOUT_ANALOG = analogRead (analogPin);//步骤3:读取模拟信号
    serial.println (Vout_analog);

    ----

    此外、您能否告诉我、如何确保我的源和检测器模块工作正常、并且我没有获得任何随机数据?

    我可以使用红色 LED 源代替红外源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti、

    只要光电二极管对使用的波长敏感、就应该可以使用红色 LED 而不是红外 LED。  请注意、信号链增益可能需要根据粒子大小进行一些缩放、因为散射光强度往往与光波长成反比。

    在验证系统是否正常工作方面、我建议将其分为几个主要组件。  首先、您可以仔细检查 LED 是否正常工作。  实现此目的的一种简单方法是确认在二极管应点亮时、您可以看到预期的正向电流和正向电压降。  然后、您可以在 LED 关闭的情况下执行一系列代码来检查接收电路、以测量噪声级别、打开 LED 以查看是否有任何变化、 然后、通过手动反射 LED (不确定您的机械设计是否可能实现这一点)或强制高浓度颗粒来强制接收到的光强度发生更大的变化。  对于高粒子浓度、您可能会看到 ADC 输出与参考设计指南中所示的相似-例如、根据粒子直径、不同振幅的周期性尖峰。  我不是固件专家、但您上面复制的代码似乎适合这种情况。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。 是的、我已经检查过它们、结果是 LED 和二极管都工作正常。 但是、我不确定为什么我的3.3V 引脚和5V 引脚具有相同的5V 电压、您能否解释3.3V 和5V 之间的连接、然后说明 VCC_TIA 的含义、它的值应该是多少?

    我们尝试了很多东西、不会对 PCB 上的任何组件造成任何损害、但仍然无法获得所需的输出、TI 很有可能为我们制造出一个。

    谢谢、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti、

    该板具有三个电源轨:

     - VCC_3V3为滤波/增益级(U4)供电

     - VCC_TIA 为跨阻放大器(U2和 U3)供电

     - VCC_LED 为 LED 供电。

    默认情况下、所有三个电压轨都连接在一起、因此只需要一个3.3V 电源。  您指的是哪个5V 引脚?

    您是否曾尝试在示波器上查看过 VOUT (进入 ADC 的信号)?  当颗粒流动时、您是否看到任何活动、您是否看到观察到的电压与 Arduino ADC 报告的电压之间的相关性?

    最大