This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:MCU 的固件或流程图

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01141, TIDA-01159, TIDA-01281, TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/963938/tida-00951-firmware-or-flow-chart-of-mcu

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TIDA-01159TIDA-01141TIDA-01281TMS320F28033

您好!

TIDA-00951主板原型采用 TI 网页上提供的光绘文件制造。 我   将很快获取 TIDA-01141电流测量模块、TIDA-01159栅极驱动模块和 TIDA-01281通信模块的 PCB 原型。 但我无法继续、因为我没有 TIDA-01281通信模块的固件。 我已经多次向 TI 申请固件、但尚未收到他们的批准消息。 我无法理解他们为什么不批准它。 自2007年以来、我一直在使用 TI 的电池管理 IC、锂离子充电器 IC、评估模块、MOSFET、软件等。

我对 TIDA 00951有几个问题、

1) 1) TIDA-00951与 TIDA-01141和 TIDA-01159的组合是否正常工作? (不带 TIDA-01281通信模块)。  或者是否有任何方法来操作它?

2) 2)如果 TI 不提供 TIDA-01281的固件、是否可以获取 TMS320F28033 MCU 的流程图? 因为开发我们自己的软件将是完成项目的第二种方法。

最好的鳄鱼

Yusuf Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    感谢您的耐心等待、我们的工程师将在周一之前回复您。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf

    我看到您已在批准的邮件列表中。 我认为您需要使用完全相同的邮件帐户登录 TI.com。

    1) 1) TIDA-00951不应在没有固件的情况下运行、"正常工作"的含义是什么?

    2) 2)我认为固件是由 TI 工程师开发的、他可能无法将其发布到任何其他地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    感谢您的回答。

     您说"我看到您已在批准的邮件列表中。 我认为您需要使用完全相同的邮件帐户登录 TI.com."

    我每次都使用相同的邮件帐户登录。 然后单击下面的"请求"按钮以下载软件。 我应该使用 TI 网站上的另一页吗? 请告诉我在哪里下载该软件吗?

    此致、

    Yusuf Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf

    您的设计页面视图中似乎没有显示链接、我不知道问题在哪里。

    但是 ,在第一次请求 时,您应该已经收到了一封包含下载链接的电子邮件。 如果您现在找不到该电子邮件、您可以使用新帐户提交新请求。

    希望您的问题得到解决。 谢谢。