This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03028:3G-SDI 中继器、可通过 SIGCONARCHITECT 进行新的板编程?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0324, MSP430F5529, SIGCONARCHITECT, TIDA-03028, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967670/tida-03028-3g-sdi-repeater-new-board-programm-with-sigconarchitect-possible

器件型号:TIDA-03028
主题中讨论的其他器件:LMH0318LMH0324MSP430F5529SIGCONARCHITECT、、 USB2ANY

尊敬的论坛:

我希望使用两个 LMH0324和一个 LMH0318构建新的 PCB 电路。

我的问题:

能否使用新 的 MSP430F5529控制器与 SIGCONARCHITECT 通信。 SigConArchitect 是否将固件写入空白器件?

电路图与 TIDA-03028板相同、仅使用两个 LMH0324芯片。

此致。

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    是的、您可以使用 MSP430与两个 LMH0324和 LMH0318器件进行通信。 USB2ANY Explorer 软件初始化空白 MSP430。 以下是此软件的链接:

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=USB2ANY&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    我必须切换哪些选项、从外部切换输入1和输入2之间的开关(LMH0318)?

     

    我是说我可以使用软件在输入1和输入2之间切换、但如何使用微控制器的输入引脚进行切换?

    我必须自己创建一个程序并将其写入微控制器吗?

    此外、我是否可以将 SigCon Architect 与我自己的计划一起使用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您必须创建或编写一个程序才能将 LMH0318寄存器设置设置设置为使用一个输入而不是另一个输入。 这可以通过 LMH0318的 SMBus 接口端来实现。

    此致、Nasser