This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1675REF:FPGA 源代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/966801/webench-tools-ads1675ref-fpga-source-code

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADS1675ADCPro

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在,ads1675?开发数据采集设备、但我可以在哪里以及如何获取 ads1675的 FPGA 代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HyunTae、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HyunTae、

    唯一可用的源代码位于 ADS1675REF-SW 插件中。

    此插件可在 ADS1675REF 产品文件夹页面上找到。

    http://www.ti.com/tool/ADS1675REF

    安装此插件后、您应该在此位置找到它们(假设您已安装到默认目录):

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1675REF

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用