This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:全桥输出噪声和纹波

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/966944/pmp8740-full-bridge-output-noise-and-ripple

器件型号:PMP8740

尊敬的 Roberto:

我将 PMP8740作为参考设计了交流/直流电池充电器。 我使用了与 PMP8740相同的原理图、包括全桥和 PFC 电路、但在 PCB 布局中、我进行了一些更改、如 PCB 尺寸。

我的 PFC 和全桥电路工作、但这些电路有一些问题。

现在、我仅测试我的全桥电路。

全桥输入为400伏5A 外部直流电源。 而不是 PFC 输出

当无负载时、全桥输出大约为27、3V

当负载为50A 时,输出为27.1伏,输出具有高频噪声(1.2V 峰峰值)和纹波。 我附上了图1中的示波器视图。

此外、我在图2中观察到了 Q23 VDS (PMP8740原理图)漏极源极电压。  在我看来、这些 HF 噪声来自全桥变压器次级绕组。

我在图3中一起观察了全桥输出和 Q23 VDS。

如何降低输出噪声?

什么可能是噪声源?

图1:

图2:

图3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    制作此参考设计的人员在度假时外出。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    再次感谢您的重定向。

    您好、Bilgin、

    我同意您的看法 、即您在输出端测量的噪声取决于您在 Q23开关节点上观察到的振铃。

    为了降低此噪声、我建议通过微调缓冲器 RC 网络 R125...R128和 C100...C103来抑制两个开关节点(Q23和 Q22)。 这些值取决于变压器的漏电感以及电路板布局。

    导致此纹波和噪声的其他参数包括:

    1) 1)所有电解电容器的 ESR 和 ESL 值。 如果您使用了我使用的器件型号、则不会有任何问题。

    2) C58和 C59 (陶瓷电容器)的位置:应将它们放置在非常靠近输出连接器的位置

    3)电感器 L2中的绕组间电容(转向);这更难控制、您可能需要使用另一个电感器、这会改变电路板的布局以及成本和空间。 如果没有任何其他改进、我会使用此方法。

    通过考虑所有这些概念、您应该能够测量接近我在原型上看到的值的值、即~ 250mV (pk-pk)。

    此致、

    Roberto