Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
尊敬的 Roberto:
我将 PMP8740作为参考设计了交流/直流电池充电器。 我使用了与 PMP8740相同的原理图、包括全桥和 PFC 电路、但在 PCB 布局中、我进行了一些更改、如 PCB 尺寸。
我的 PFC 和全桥电路工作、但这些电路有一些问题。
现在、我仅测试我的全桥电路。
全桥输入为400伏5A 外部直流电源。 而不是 PFC 输出
当无负载时、全桥输出大约为27、3V
当负载为50A 时,输出为27.1伏,输出具有高频噪声(1.2V 峰峰值)和纹波。 我附上了图1中的示波器视图。
此外、我在图2中观察到了 Q23 VDS (PMP8740原理图)漏极源极电压。 在我看来、这些 HF 噪声来自全桥变压器次级绕组。
我在图3中一起观察了全桥输出和 Q23 VDS。
如何降低输出噪声?
什么可能是噪声源?
图1:
图2:
图3: