This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/XTR116:XTR116

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967657/webench-tools-xtr116-xtr116

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件:TIPD190

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 XTR116U/2K5器件来获得4-20mA 输出电流。

我见过参考设计 TIPD190。

我想知道-我们可以添加哪个电阻作为微调电容器来控制输出电流以进行校准?

谢谢、此致、

Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    您可以在 R1+R3和 R4+R5中添加一个三电位计。  R4+R5电阻器将 DAC 的电压输出分压为输入电流、而 R1+R3电阻器将40uA 的失调电流添加到输入电流中。 TIPD190示例中 DAC 的 Vout 范围均为0-4.096V、所选电阻器的输出电流为4-20mA。 如果 DAC Vout 的下限大于0V、则可能不需要40uA 的偏移。  

    如果您需要进一步澄清或有任何其他问题、请告知我们。