This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:TLV61046A -仿真错误

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967412/webench-tools-tlv61046a-tlv61046a---simulation-error

器件型号:TLV61046A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在其中一个电路中使用 TLV61046A 来生成6V 和10V 电压。 当我尝试在 TINA 中模拟器件时、我遇到收敛错误。 请查找以下电路参数。 VIN - 3V L - 10uH Cin - 1uF Cout - 4.7uF R1 - 1Meg R2 - 150K (6V o/p)、79.46K (10V o/p)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    请您也与我们分享 Webench 设计链接、您在哪里会遇到 TINA 导出文件的收敛问题? 请注意、团队正在放假、对问题的回复将延迟(最有可能在1月的第一周前回复)

    如何共享设计链接:  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    我在 TINA 中得到收敛误差。

    此致、

    Swathi Sivakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    您可以使用 WEBENCHRegistered 电源设计器根据自己的要求创建定制的电源电路,也 可以通过运行电气仿真来验证您的设计。

    有关 TINA 相关查询、请使用此支持页面发布该查询  :http://www.tina.com/technical-support/

     

    谢谢、此致、

    Umayal