This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/66AK2H14:如何将 IEEE 1588引脚连接到 PHY,例如:TSCOMPOUT、TSSYNCEVT、TSPUSHEVT0、TSPUSHEVT1?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/967384/webench-tools-66ak2h14-how-to-connect-the-ieee-1588-pins-like-tscompout-tssyncevt-tspushevt0-tspushevt1-to-phy

器件型号:66AK2H14

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我真的很困惑如何使用这些引脚实现 IEEE 1588连接。 没有关于这个问题的文件。  

我通过网络搜索的所有 PHY 文档都被锁定。 是否有人知道我应该如何将这些引脚连接到 MARVAELL、BROADCOMM 或 Microsemi 系列等 PHY?