This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:是否只能使用 NFC 为其供电?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/966426/tida-00524-is-it-possible-to-power-it-only-with-nfc

器件型号:TIDA-00524
主题中讨论的其他器件: RF430CL330H

大家好、

你好。

问题可能不恰当、但 TIDA-00524是否可以不使用纽扣电池供电、而只使用 NFC?

我们是否有 NFC 供电 IC?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术-  

    是-此设计由电池供电、用于记录和 NFC (用于读取数据或电池是否耗尽)-此设计中启用此功能的 IC 是 RF430CL330H。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术-  

    不用客气!