This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SysConfig:全面支持 TMS320F28075

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/966405/webench-tools-sysconfig-complete-support-for-tms320f28075

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: TMS320F28075

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用 SysConfig 网络工具中的 pinmux 功能来选择应使用哪些引脚来实现哪些功能。  我想用这种方式与我们的 EE 团队讨论配置。

TMS320F28075器件在实用程序上看起来并不完整。  即 ADC、JTAG、似乎缺失。  至少当您将选项与280049选项进行比较时。

是否仍然可以更新该工具以定义引脚的完整分类?

谢谢、

-科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 引脚应位于另一个信号中。

    SysConfig 引脚多路复用器中不包含 ADCSOC 数字信号以外的 ADC 引脚。

    正常的模拟 ADC 引脚与其他数字信号不同。 在同一引脚上使用两个 ADC 输入不会导致冲突、因此它们位于 SysConfig Pinmux 工具中。

    但我们计划在未来的版本中向该工具添加 ADC 和其他模拟外设功能。

    NIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的快速响应。  我知道某些引脚具有专用的外设功能、但能够分配(和标记)这些引脚、让人们可以使用该工具来讨论如何实现与器件的所有连接。  该工具非常适合可移动的外设引脚、但最终您只能对整个设计进行不完整的了解。  

    将其视为功能请求! 谢谢!

    -科林