This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Keysight ADS 中 ADS8681的仿真

Guru**** 2524440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/965631/simulation-of-ads8681-in-keysight-ads

主题中讨论的其他器件:ADS8681

我不熟悉 ADS 中的混合信号仿真。 我想使用  Keysight ADS 中的前端射频电路对 ADS8681进行仿真。 IBIS 模型是导入的最佳方式? 我已导入模型。  

1) 1)有两种型号可用。 ADS8681PW 和 ADS8681RUM。 哪种模型是最佳或更准确的?  

2) 2)有许多可用的数据集、典型值、最小值、最大值、快速值、 和慢速。 我如何知道每组数据的采样率和灵敏度等参数?

3) 3)导入后的 IBIS 模型如下图所示。 IN 是输入。 什么是 PC、GC 和 Digo?

由于我不熟悉 ADS 中的 ADC 仿真、因此共享任何应用手册都将非常有用。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    这是您在本论坛上的第三个与下面完全相同的帖子、我必须关闭此帖子。

    e2e.ti.com/.../3566679

     

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    请不要关闭此项。 您要求我在仿真论坛中发帖、这是帖子。 请关闭其他两个帖子、但这是!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    请勿关闭此项。 您让我在仿真论坛中发布问题、就是这样! 您可以关闭另外两个!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    我相信 Dale 在其他线程中回答了问题1和2。  有关问题3、请参阅我们的应用手册 SNLA046。  PC 和 GC 是电源和接地钳位节点、而 Digo 是数字 I/O  您对 ADS8681前端进行仿真/建模的需求不是 IBIS 模型能够实现的。  我们有一个 ADS8681 TINA SPICE 模型 、该模型更适合 ADS8681的实际前端采样特性。  首先、请务必了解 TINA 模型仅查看 ADS8681的采样特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将 Tina SPICE 模型导入到 Keysight ADS 中并在那里进行仿真? SPICE 模型的 Keysight ADS 仿真是否有任何示例或应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    我不熟悉 Keysight ADS 工具、因此我不知道是否有能力将 SPICE 模型导入到其仿真环境中。  您还可以查看 此帖子 、该帖子可能有助于您的探索。