This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62827:未连接原理图

Guru**** 2779945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/964555/webench-tools-tps62827-schematic-graphic-is-not-connected

器件型号:TPS62827

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我为 TPS62827运行 Webench 时、IC 未连接到电路原理图中的电路其余部分:

请建议如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、
    感谢您报告此问题。 我们已经观察到这一点、并将其修复在内部服务器上。 PFA。 更新后的原理图将  在12月的最后一周(在下 一个 WEBENCH 发布之后)在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TI.com 上提供了更新后的原理图。

    谢谢、此致、

    Shaheen S M