This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2735-Q1:浪涌电流估算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/965185/webench-tools-lm2735-q1-inrush-current-estimation

器件型号:LM2735-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61378-Q1LM2735

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想知道根据 Webench 报告启动时的浪涌电流是多少?

下面是 Webench 报告

e2e.ti.com/.../7571.12V-120mA-85C-LM2735YQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    您是否仍处于器件选择阶段? 您可以选择什么目标浪涌电流? 您可能会看到 TPS61378-Q1、它具有软启动功能、可限制输入浪涌电流。

    LM2735是非同步升压转换器、不具有软启动功能、因此其浪涌电流可能很高、并且与所选的电感器、输出电容有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     已经完成了电路板的布局。 我之所以选择 IC、是因为以下原因

    BOM 数目最少

    低厚度组件

    最高效率

    您能否查看我选择的器件并告诉我估算的浪涌电流?

    我想它应该在1A-2A 之间。 我也不能再超越这一点了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我 IC 正常工作所需的最小输入电压?

    我已针对3.3V - 3.7V 的输入电压范围进行了设计

    如果输入电压低于3.3V、IC 能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    最小输入电压为2.7V。

    没有用于计算浪涌电流的公式。

    您可以使用 PSpice for TI 来仿真浪涌电流。