This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01620:TIDA-01620源代码

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01620, MSP430F5528, TUSB544, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/964418/tida-01620-tida-01620-source-code

器件型号:TIDA-01620
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528TUSB544TUSB422

您好!

我可以获取 TIDA-01620的源代码吗?

我发布了相同的主题、并获取了以下链接的来源。

TUSB422数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

但这不是我需要的源。

TIDA-01620基于 MSP430F5528进行设计。

我需要 MSP430F5528代码来使用 TUSB544进行控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法为此 项目共享源代码、但 TIDA-01620源代码基于 TI.com 上的 TUSB422源代码。

    TUSB544通过 I2C 进行控制、您是否在寻找特定模式的特定寄存器配置? 我可以在这里提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我需要通过 I2C 连接 TUSB544驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们没有用于 TUSB544的软件驱动 程序、但我可以根据第7.6.1节 TUSB544寄存器帮助进行特定配置。 您的应用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是 USB-C 转显示端口。

    我将进行 TIDA-01620设计。

    因此、我需要一个代码 来降低 成本并对其进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01620 用户指南的第3.1.2节"软件"中。 该项目应该有项目文件。 您了解过这一点吗?  

     与 TUSB422产品页面上请求的软件相同