This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03029:在哪里连接 BQ25890H 上的负载

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, TIDA-03029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/964154/tida-03029-where-to-connect-load-on-bq25890h

器件型号:TIDA-03029
主题中讨论的其他器件:BQ25890H

查找有关 BQ25890H 的应用手册我偶然发现 了 TIDA-03029。 从原理图中可以清楚地看出

MSP430F5529IP 单元 (通过 TPS70930DBVR)由 VBUS BAT 供电、而不是从的 SYS 输出供电

 所期望的 BQ25890H。

可能有一个底层逻辑、但我似乎无法辨别。

为什么不从 SYS 馈送微控制器? 这是一个推荐的解决方案、即 TI 建议使用类似策略来应用实际负载?

那么、对 SYS 输出的需求是什么?

来自 MSPxxx (J4)的 USB 连接可与主 USB 连接(J1)或电源管理握手共享

会干扰 USB 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅8.2.3器件从输入源上电、当插入适配器时、转换器将在输入源类型检测后加电(即斜升 SYS)。 在 TIDA-03029参考设计中、当 SYS 不可用时、MSP430可能会在转换器加电之前控制 D+/D-线路。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须完成 D+/D-线路上的协商、以使 SYS 可用、还是可以在该协商之后完成?

    看起来、如果我没有使用"标准"设置来协商一些优化功能的 BQ2890 STAR (如果适用安全规则)。 对吧?

    在进行"标准"设置后、我是否可以重新协商优化的功能? 似乎可以设置 FORCE_DPDM。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自输入源的加电序列是固定的。

    D+/D-驱动器功能是可选的。  8.2.3.3.1 D+/D–检测设置 d/s 上的输入电流限制描述了器件在不使用 D+/D-驱动器的情况下可能执行的"标准"D+/D-检测。

    有关强制 D+/D-检测功能、请参阅8.2.3.3.2 d/s 上的强制输入电流限制检测。

    谢谢、