This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430F6779A:使能引脚的最小和最大电压

Guru**** 2603405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/963901/webench-tools-msp430f6779a-minimum-and-maximum-voltage-of-enable-pin

器件型号:MSP430F6779A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

我尝试根据数据表中的建议、在推荐的3V 电压下使用使能引脚的电压、

最小值= 2.4V

最大值= 3V  

在测试条件下、Vcc 3V 和 IOH 最大值为15mA。

因此、我对这一点有一些疑问、

如果我将条件 Vcc 电源从3V 更改为2.5V 或2.4V、

使能引脚电压的最小值和最大值是多少?

或者您有计算方法吗? 请建议。

 

非常感谢

Nonthaphat Phatwong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于您要驱动的电流大小。

    如果您只想驱动 uA 电平电流、它应该非常接近 VCC。