This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:TIDA-050047中断引脚+ PSU 输入问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/963533/tida-050047-tida-050047-interrupt-pin-psu-input-question

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25792TPS26750

大家好、  

我有一位客户目前正在考虑使用 BQ25792和 TPS25750、但对他们之间的交互和使用 PSU 有疑问:

  • BQ25792和 TPS25750之间是否需要连接中断引脚以确保正常运行?

  • 如果您将 USB 输入连接到 PSU (无 D+/D-或 CC 线路)并将其设置为5V @2A、  则电池充电器是否仍然充电或 TPS26750是否切断电源?

谢谢、

Filipe Rubinstein  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    不需要连接中断引脚。 如果您不提供 CC、则 PD 控制器将无法在没有配置的情况下协商正确的协议并对电池充电器进行编程。 因此,我相信你不会这样收费。

    谢谢、

    哈里