This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:主密钥

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/963424/webench-tools-master-key

主题中讨论的其他器件:LM43601

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我只是想知道您的工具:Webench 电源设计器。 我已经尝试了一些仿真并导出了 PDF 设计报告。 其底部有一个主密钥:

设计帮助
主键:6F5C1698ACC0A576[v1]
2. LM43601产品文件夹: www.ti.com/.../LM43601 :包含数据表和其他资源。

我对这个键很好奇。 我假设我可以使用此键来引用仿真、并能够稍后检索仿真? 也许还可以通过电子邮件将密钥发送给同事? 然后他能打开我的设计吗?

这是什么关键? 如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您使用 Webench。 我目前不确定主密钥在已导出报告中的重要性。 我已经就此联系了我的团队成员、应该能够在下周中旬之前返回。

    与 同事共享您的设计、在 Webench 中非常简单。 按照以下步骤操作、并与 您的同事共享设计链接(下面的一个示例具有公共链接)。 他们将能够打开您的共享设计。  

    打开旧版设计的另一种方法是转到 Webench 的 MyDesing 部分。 希望这对您有所帮助。 如果您对该工具有任何进一步的疑问、请告知我们。

      

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    PDF 报告中共享的主密钥值没有意义。 如上所述、可以在工具内返回您以前的仿真并分享设计。 PDF 报告中的主密钥字符串仅用于内部 TI 用途。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Bhushan