This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00299:是否将 DP83822替换为 DP83826?

Guru**** 2794085 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TIDA-00299, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/962689/tida-00299-replace-dp83822-with-dp83826

器件型号:TIDA-00299
主题中讨论的其他部件:DP83822IDP83826I

团队、

对于与 TIDA-00299中类似的设置、您是否通过对 EtherCAT 从站使用 DP83826I 而不是 DP83822I 来发现任何问题?

就硬件设计而言,要考虑的主要方面是什么(如时钟、电源、延迟、EMC 抗扰度等)?
对于从 DP83822I 到 DP83826I 的硬件迁移、您有何建议?

就软件而言、PHY 驱动器是否可以按原样使用? 还是需要进行一些更改?
在软件中使用 DP83822I 与 DP83826I 时、是否需要考虑某些特定方面?

我已经看到以下 E2E 帖子:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/875798/3240853

提前感谢。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 DP83826用于 EtherCAT 从站。 此处提供了相关的应用手册。 就硬件而言、DP83826具有更低的延迟和功耗。 DP83822确实支持光纤以太网、具有更高的 ESD 额定值、并且工作温度高达125C。  

    对于软件、 这里有 一个支持 DP83826的 PHY 驱动程序。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,杰罗姆

    还可以将此芯片代替 DP83822与 PROFINET 配合使用。

    此致

    theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    DP83826的性能符合所有 PROFINET 规格、您应该能够使用它。

    此致、

    Gerome