This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:UCC27531D 与 UCC27524A

Guru**** 2868400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27524, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/962337/tida-00779-ucc27531d-vs-ucc27524a

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:UCC27524AUCC27524UCC27531

您好!

可以将 UCC27531D 或 UCC27524A 用作栅极驱动器。

问题是:最佳选择是什么?

 UCC27531D 建议的条件是什么?

UCC27524A 建议的条件是什么?

谢谢

Pepito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pepito、

    我们的产品线 AE 应回复您的问题、我已经通知他们、谢谢!

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pepito、

    选择使用哪种驱动程序取决于应用要求: UCC27531为单通道、栅极驱动电压更宽32V、因此适用于 IGBT 和 MOSFET、而 UCC27524是20V 驱动器、它可以将其双通道组合在一起、在栅极拉/灌入10A 峰值电流、从而在更高功率的应用中驱动高栅极电荷 FET。

    此致、

    -Mamadou