This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1 LTSpice 模型

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/962454/lm63615-q1-ltspice-model

您好!

我正在尝试使用 LM63615-Q1运行 LTSPICE 仿真。   是否为 LM63615-Q1创建了未加密 SPICE 模型 ?  如果是、是否可以通过电子邮件将其发送给我或将其发布到 TI 的 LM63615-Q1网页上?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在此处查看我的回复:

    谢谢、

    Denislav