This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:PFC 交流感测二极管的用途

Guru**** 2926370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/961787/pmp20873-purpose-of-diodes-on-pfc-ac-sense

器件型号:PMP20873

大家好、

我收到了客户关于下面 PFC 功率级原理图中二极管 D100和 D101用途的问题。 这些二极管在交流感应电路中有何帮助?

谢谢!  

此致、  

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logico、

    D100和 D101只是为了防止线路或中性点电压变为负时、控制器上感测到的电压变为负值。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的反馈!  

    BR、

    Alfred Logico