This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK04828:在分配模式下使用 LMK04828时的 CodeLoader 设置

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, CODELOADER, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/961388/webench-tools-lmk04828-codeloader-settings-when-using-lmk04828-in-distribution-mode

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: CODELOADERTICSPRO-SW

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想在 LMK04828中使用分配模式。
- 100MHz (LVDS 输入)
- 100MHz (5个 LVDS 输出)(5个分频)
您能给我一个 CodeLoader 配置文件(示例)吗?

我知道上述规格还有其他器件选项、

但是、由于我们在 另一个项目中使用 LMK04828、我想使用同一个项目。

此致、

Ikuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikuo-San、您好!

    请注意、CodeLoader 已被弃用。 我们现在建议使用 TICS Pro (TICSPRO-SW)。

    我附加了一个配置、该配置演示了如何将 LMK04828置于分配模式、以及为 LVDS 配置的五个输出。 我选择 DCLKout2和 DCLKout4/5/6/7作为五个输出、因为这是我可以生成的最低功耗配置、并且它在器件一侧对输出进行集群。 欢迎您更改输出以适合您的应用、只需确保它们已通电、并且为 DCLKoutX_MUX 选择了 Divider+DCC+HS 选项即可。

    e2e.ti.com/.../LMK04828-100MHz-distribution-mode.tcs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek-San、您好!  

    感谢你的答复。
    附件非常有用。
    我有两个关于"选择分频器+ DCC + HS 选项"的问题。

    1) 1)查看数据表、我发现 DCC 是占空比校正。
      HS 的功能是什么?

    2) 2)您能否告诉我您建议使用"选择分频器+ DCC + HS 选项"的原因。

    此致、

    Ikuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikuo-San、您好!

    [引用 user4638730]1)查看数据表、我发现 DCC 是占空比校正。
      HS 的功能是什么?

    HS 表示半步长。  通过将半步长位置为 on、您可以将输出时钟正向移动半个时钟分配路径周期。

    [引用 user="user4638730"] 2)您能否告诉我您建议使用"选择分频器+ DCC + HS 选项"的原因。

    /1需要分压器+ DCC + HS 选项。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Timothe-San、

    感谢您的回答。

    此致、

    Ikuo