This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:TIDA-010015

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494, TIDA-010015, UCC28740, UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/961640/tida-010015-tida-010015

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件:TIDA-01494UCC28740UCC28951

您好、TI、

我想使用 TIDA-010015或 TIDA-01494 + TIDA-0153开发定制 SMPS 板。

我对输出电压有一些疑问。

我需要48V 输出(需要450W)才能充电、我已阅读此 TIDA 的规格:"这些电源的输出电压
范围为5V 至56V、额定功率为7.5W 至480W"、因此我认为可以对变压器、二极管、电容器和进行多项更改
反馈环路电路来获取它。
如果项目运行良好、我们可以将该板插入我们的所有设备中。
请为这些电路修改提供支持吗?
可能还有另一个更适合48伏输出的 TIDA 电路。 ¿?

非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LLC 可以高效处理0.8~1.2比率的调整。 但是、我不建议您在如此大的范围(5~56V)调节应用中使用 LLC。  

    您可以根据自己的注意事项更改为反激式或 PSFB。 此外、还可以考虑使用 UCC28740或 UCC28951。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我可能解释不正确。

    我需要48V/400W 输出、不需要调整输出范围(5-56V)。

    是否可以修改 TIDA-010015以获得这些规格?

    谢谢!

    B&R

    Carlos González í a