请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015 主题中讨论的其他器件:TIDA-01494、 UCC28740、 UCC28951
您好、TI、
我想使用 TIDA-010015或 TIDA-01494 + TIDA-0153开发定制 SMPS 板。
我对输出电压有一些疑问。
我需要48V 输出(需要450W)才能充电、我已阅读此 TIDA 的规格:"这些电源的输出电压
范围为5V 至56V、额定功率为7.5W 至480W"、因此我认为可以对变压器、二极管、电容器和进行多项更改
反馈环路电路来获取它。
如果项目运行良好、我们可以将该板插入我们的所有设备中。
请为这些电路修改提供支持吗?
可能还有另一个更适合48伏输出的 TIDA 电路。 ¿?
非常感谢!
此致