This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMR33630:无法仅为 LMR33630B SOIC 和 Iout=0.3A 创建设计

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908056/webench-tools-lmr33630-design-cannot-be-created-only-for-lmr33630b-soic-and-iout-0-3a

器件型号:LMR33630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户考虑使用 LMR33630BDDA、他正在使用 Webench 进行设计。

当他℃Vinmin=Vinmax=12V、Vout=8V、Iout=0.3A、Temp=30 μ s 时、无法创建连接的设计。

对于0.2A、1A 等其他负载电流、可以成功创建设计。

此外、对于其他封装(WSON)、即使输入电压、输出电压和输出电流相同、也不会出现问题。

这是否仅仅是由于 Webench 误差造成的?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota Mago、

    在初步审查时、这似乎是一个稳定性问题。 我们将进一步对此进行研究、并向您提供有关此内容的最新信息。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota Mago、

    我们已经解决了这个问题。 该修复程序将于6月中旬在 TI.com 上提供。 修复程序可用后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    注意到。

    感谢您的支持。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shota、

    TI.com 上提供了此修复程序。

    谢谢、此致、
    Praveen