This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00774:DRV8323S 电流感应放大器信号连接问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909471/tida-00774-drv8323s-current-sense-amplifier-signal-connection-questions

器件型号:TIDA-00774
主题中讨论的其他器件: DRV8323

您好!

我对 TIDA-00774中与单路低侧电流感应放大器相关的部分感兴趣。  我知道、在此参考设计中、未组装 R17和 R18、并且禁用了 CSA。

不过,我有几个问题,希望大家能回答。

问题1 -未使用 B 相和 C 相的电流感应放大器。  数据表指示"如果三个电流感应放大器中的任何一个未被使用、可通过短接将它们连接在一起

将 SNx 引脚连接到 SPX 引脚并使 SOx 引脚保持未连接状态"。  为什么 SPC-SNC 和 SPB-SNB 不短接在一起?  让这些输入保持断开状态是否具有技术优势?

问题2 - SNA 输入同时与 SL_A 和 SN1相关联。  SN1连接到感测电阻的电池接地侧、而 SNx 在数据表中显示为连接感测电阻的 MOSFET 侧。  是否有理由将 SNA 连接到 SL_A 和 SN1而不是将 SPA 连接到 SL_A 和 SP1?

  

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    让我来看看这一点、本周再回到您的身边。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将布局与 TIDA-00774_Firmware_V1.0中的配置进行了比较。  我想我现在更了解一点了。

    关于问题1、在 DRV8323配置中、CSA_FET 位设置为1、以启用 MOSFET VDS 感测模式。  在该模式的说明中、参考文档指出: "在此操作模式期间、SPX 引脚应保持断开连接。"  现在、我了解了 SPX 和 SNx 引脚在外部不短接的原因。

    关于问题2、我认为 MOSFET VDS 感测模式解释了为什么 sl_A 网络与 SNA 输入绑定、因为感测电阻已断开以支持 MOSFET VDS 感测。

    如果 TIDA-00774参考设计使用单个低侧感应电阻器、则我假设 SPA 输入应连接到 SL_A 和 SP1网络。  这是正确的吗?

    此外、假设固件还禁用栅极驱动器故障(SPI_Write (0x02、0x0100);)。  您是否知道为何在此参考设计中禁用栅极驱动故障?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    很抱歉耽误你的时间、我不得不联系设计人员。

    以下是他们的意见:

    如果 TIDA-00774 参考设计使用单个低侧感应电阻器、则我假设 SPA 输入应连接到 SL_A 和 SP1网络。  这是正确的吗? –是的,这是正确的。 SPA 引脚将连接到 SP1,SNA 引脚将连接到 SN1,然后安装 R17和 R18以启用单低侧电流感应

    此外、假设固件还禁用栅极驱动器故障(SPI_Write (0x02、0x0100);)。  您是否知道为何在此参考设计中禁用栅极驱动故障? –用户可以激活 GD 故障。 我认为、如果 使用了错误的 IDRIVE/TDRIVE 设置、我会一直禁用 GD 故障以消除任何初始故障。 用户可以根据其应用调整 IDRIVE/TDRIVE 设置、然后启用 GD 故障。

    此致、

    -Adam