您好!
我对微控制器(控制逆变器)编程的理解是、首先关闭高压直流总线、然后对微控制器进行编程。 这是因为在编程过程中不会确定外设的状态、并且有可能发生击穿、除非有外部电路来防止这种情况发生。
对于 TIDA-01418、要对 MCU 进行重新编程、我们应先关闭400V 直流总线、然后对 MCU 进行编程。
是这样吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对微控制器(控制逆变器)编程的理解是、首先关闭高压直流总线、然后对微控制器进行编程。 这是因为在编程过程中不会确定外设的状态、并且有可能发生击穿、除非有外部电路来防止这种情况发生。
对于 TIDA-01418、要对 MCU 进行重新编程、我们应先关闭400V 直流总线、然后对 MCU 进行编程。
是这样吗?
谢谢。
我们这样做了、一个桥臂上的两个开关组件被烧坏了。 发生了击穿。 因此、在闪存编程期间、PWM 信号必须在高 PWM 和低 PWM 上都具有高毛刺脉冲、PWM_EN 也以某种方式保持低电平(或 GPIO 上的高阻抗状态会留下低电势、并被解释为低信号以启用缓冲器)。
如果在重新编程期间 GPIO 恰好保持高阻抗状态、则向 U304 SN74LVC541AQPWRQ1的引脚19 (/OE2网络:PWM_EN)添加一个上拉电阻器将禁用缓冲器输出。 如果 GPIO 在重新编程过程中很快产生一个低电平脉冲、则不起作用。 根据您的陈述、我们确认不会出现这种情况。 然后解决问题。
另一种选择是在栅极驱动芯片之前添加击穿保护电路、以确保上部和下部 PWM 永远不会同时处于高电平。
同时、在闪存编程期间关闭高压电源也可以防止击穿损坏、尽管这有时会非常麻烦。
谢谢。