This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01385:启动

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TIDA-01385, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/907790/tida-01385-startup

器件型号:TIDA-01385
主题中讨论的其他器件:TL431TPS61022

您好!

在低 CT 输出电流(例如50mA)下电路启动失败。 下面是 TL431的波形、1mF 电容器电压和升压输出电压(设置点为3.3V)。 可以看到、TL431未达到其2.5V 预期输出。

但是、它适用于1A 等高电流。

我绑定要将仿真保留更长的时间、但我得到了以下结果:

有损耗

是否有办法解决这个问题?

此致、

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    50mA 的电流。 这是流出 CT 并进入 TIDA-01385的电流吗? 您能否共享您的 TINA 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    完全正确。 这是流出 CT 并流入二极管电桥的电流。 峰值为50mA

    但是、我对 TIDA01385进行了一些更改。 仅使用1mF 电容器(无超级电容器和无负载开关)。 升压转换器为 TPS61022、并设置为3.3V 输出。

    我可以通过电子邮件地址向您发送模型吗?

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    只需向您发送朋友请求。 您可以给我发送一条消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    抱歉、我们仍在尝试在模型中找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    非常感谢您的反馈。  

    此致、

    AMR