主题中讨论的其他器件: UCC28700
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我目前正在使用 UCC28631DR 开发24V@1A 直流电源。 对于初始设计、我使用了 Webench、但无法找到现成的变压器。 因此我不得不用 Coilcraft 的 JA4429-AL 替换、这是我可以用 Webench 给出的参数找到的最接近的一个。 我已经调整了馈入 VSENSE 的电压基准电阻、以适应所用变压器的匝数比。
我的问题是、JA4429-AL 是否适合与 UCC28631DR 搭配使用、以及除 VSENSE 电阻外、是否需要对系统进行任何其他修改。
Webench 设计可在 webench.ti.com/.../SDP.cgi 上找到
编辑:我已附上 convertere2e.ti.com/.../UCC28631_5F00_converter.pdf 的原理图
感谢您的支持。