This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28631:使用 JA4429-AL 变压器的交流/直流转换器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909907/webench-tools-ucc28631-ac-dc-converter-using-ja4429-al-transformer

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28700

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我目前正在使用 UCC28631DR 开发24V@1A 直流电源。 对于初始设计、我使用了 Webench、但无法找到现成的变压器。 因此我不得不用 Coilcraft 的 JA4429-AL 替换、这是我可以用 Webench 给出的参数找到的最接近的一个。 我已经调整了馈入 VSENSE 的电压基准电阻、以适应所用变压器的匝数比。

我的问题是、JA4429-AL 是否适合与 UCC28631DR 搭配使用、以及除 VSENSE 电阻外、是否需要对系统进行任何其他修改。

Webench 设计可在 webench.ti.com/.../SDP.cgi 上找到

编辑:我已附上 convertere2e.ti.com/.../UCC28631_5F00_converter.pdf 的原理图

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、这些设计需要定制变压器。  您可以始终要求 Wurth 或 GCI 为您制作变压器。

    只要匝数比、一次侧磁化电感和 RMS 电流额定值在5%以内就相似、它就可以工作。

    我查看了 TI 参考设计库、并使用 UCC28700 PMP10648找到了85V 至265V AC 至24V 1A 的输出。  以下链接将为您提供参考设计。  http://www.ti.com/tool/PMP10468

    这是一个类似于 UCC28631的 DCM 反激式控制器。  此设计使用 Wurth 变压器750811647。  我相信您可以直接订购。  

    1-800-987-8487

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们不会生产许多器件、项目仍然是概念验证、因此订购定制变压器将超出我们的预算。 我已联系 Wurth 以查看我们是否可以获得750811647的一些样片。 这种方法的问题在于、我们使用 Mouser 进行必须购买、他们不携带该特定变压器、这会为项目创建额外的订购组件流程。 我们的总部位于加拿大、因此在该国销售少量产品的变压器供应商可能是合适的。

    目前、最佳情况是使用提供的原理图、因为维护这些电源线将更容易。 我对 JA4429-AL 的主要关注是匝数比、即 PRI:Sec:Aux 为1:0.24:0.24。 与 UCC28631一起使用时、1:1的秒:辅助匝数比是否会成为问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 NP/NS =4.16会是一个问题、即您正在进行85V RMS 至265V RMS 设计。  在70V 时、可实现的最大输出为70/4.17 = 16.78V。  但是,如果您只是评估此概念,只要输入电压 大于24V*4.17 = 100V,输入就会起作用。

    与 WEBENCH 工具计算得出的值相比、一次侧磁化电感的接近程度如何?  这将影响最大开关频率、您应该能够通过比率来查看您的距离。  请注意、如果您超过了新变压器的建议最大频率、它也将不起作用。

    此致、