This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM84624:下载 TPSM84624M Webench 设计的 Altimum 文件时遇到问题

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/906760/webench-tools-tpsm84624-having-trouble-downloading-altimum-files-for-the-tpsm84624m-webench-design

器件型号:TPSM84624

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 Webench 中下载 TPSM84624M 的 Altium 文件时遇到问题。  我从产品页面启动了 Webench 并保留了默认设置、但仍然无法正常工作。  你可以帮帮我吗?  我使用的是克罗姆、但我还有一位客户正在使用 Edge 和 Pale Moon 尝试它。  他说,这是他工作的习惯,但现在已经不工作了。