This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9353:关于序列发生器 LM3880MF-1AA 的 EN 引脚

Guru**** 2756625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909775/pmp9353-regarding-en-pin-of-the-sequencer-lm3880mf-1aa

器件型号:PMP9353
主题中讨论的其他器件:LM3880

你好

在序列发生器 LM3880MF-1AA 中、只有1个 EN 引脚。因此、如果输出序列1未达到预期的电压电平、那么是否有任何机制阻止 序列2发生?

或者、也就是说、序列2的执行是否取决于序列1的执行?

信号"PG_1p1V"(来自 IC LMZ31506RUQ)在哪里 连接到?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿什哈得、

    LM3880是一款非常简单的定序器件。 它仅提供固定的延迟、不依赖关系。

    EN2和 EN3信号在 EN1之后恰好出现固定的延迟。 即使电源电压尚不正确、它仍将尝试第二个和第三个序列。

    似乎未使用电源正常信号。  这可以是确保电压处于正确电平的替代方案。

    希望这一点现在已经清楚了。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert 的回答。

    由于输出电流为6A、与 FPGA 要求相比非常高、 因此是否有任何 LMZ31506RUQ 以外的 IC 具有较低的输出电流、可用于为 FPGA 提供+1.1V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿什哈得、

    它取决于您所需的电流、有许多器件可以工作。

    我建议在 TI 网站上查看、我们有非常好的滤波器来帮助缩小器件选择范围。

    几个不知道您需要什么电流的示例

    TPSM84424

    TPS82130

    LMZ31704

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    我需要1A 的额定输出电流。

    谢谢

    ASHAD