This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61023:TPS61023 webench 结果随时间的推移而变化

Guru**** 2943750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909879/webench-tools-tps61023-tps61023-webench-results-vary-over-time

器件型号:TPS61023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

5月25日创建的 WEBENCH 设计报告与2月19日不同 电感器 VLF302515MT-R47N 和 GRM21BR71A106KE51L 等关键组件已停产。 我将附上这两份报告。 请在设计报告中澄清这种变化、并在 use.e2e.ti.com/.../TPS61023_5F00_DesignReport25May2020_5F00_1A.pdfe2e.ti.com/.../TPS61023_5F00_Report_5F00_1A.pdf 上输入哪一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我比较了这些报告,它们似乎非常相似。 除了 Cin 之外、没有发生任何剧烈变化。 2月,它挑选了2*10uF 电容器,现在算法能够找到1*22uF 电容器。 此外、旧电容器还可用于 Cin 的替代器件。 建议 采用最新设计、因为最近对我们的数据库或代码所做的任何修改都是最近进行的修改。 请确保再次验证您的设计、然后再继续。 如果您已经在电路板上进行了验证并想要使用旧设计、请转至物料清单、为 Cin 选择替代器件、您应该在替代器件中找到旧电容器。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishwanath

    谢谢。  我忽略了我  的查询已解决的数量。

    此致

    Siva